¿Es obligatorio el uso de los contactores de línea en un variador de frecuencia o arrancador suave?
Problema
Características técnicas variadores Altivar

Línea de producto
Altivar

Ambiente
Todos

Porque
Información técnica Altivar

Resolución

Si, pues para cumplir cabalmente con la exigencia de la norma IEC60947-3, un arrancador debe asegurar el aislamiento cuando el motor está detenido. A pesar de que el variador asegura la función de conmutación exigida por la misma normativa; es decir, detiene/arranca el motor, cuando el motor está detenido no existe un aislamiento total del motor respecto a la red y existe entonces riesgo de electrocución para una persona que entre en contacto con los bornes del motor. En conclusión, el contactor se hace obligatorio observando esta exigencia.

Schneider Electric Colombia

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: