¿Cómo configurar el Dormir/Despertar de un ATV630 en presión por display?
Características Captador presión:
0-10 bar 4-20 mA cableado en AI3
Consigna interna PID  RPI = 3,5 bar

Configuración por display:
5. Ajustes Completos -> 5.6 Funciones de bomba -> Dormir/Rearranque

Pestaña Dormir
[SLPM] Modo detección dormir = HP or Pressure
[PS2A] Asignación presión Salida = AI3 (asignar captador de presión)
[SOAx] Escalado AIx (captador de presión)  -> [AI3J] Proceso más bajo  = 0 bar
-> [AI3K] Proceso más alto  = 100 (10bar)

NOTA: El valor del proceso más alto AIxK está expresado con un decimal, para indicar un valor de 10 bar debe introducir 100.

[SLPL] Nivel presión dormir = 4,5 bar (presión a partir de la cual cuenta el tiempo de Dormir SLPD)
[SLPD] Retardo modo dormir = 20 s (a partir de llegar al nivel SLPL la función dormir se activará en el tiempo indicado)

Pestaña Despertar
[WUPM] Modo detección despertar = LP or Pressure
[PS2A] Asignación presión Salida = AI3
[WOAx] Escalado AIx (captador de presión)  -> [AI3J] Proceso más bajo  = 0 bar
-> [AI3K] Proceso más alto  = 100 (10bar)
[WUPL] Nivel presión despertar = 2,5 bar (presión a partir de la cual despierta)

Schneider Electric Colombia

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: