¿Cuál es el factor de derrateo que hay que aplicar a la tensión y a la corriente de empleo de los Tesys U según la altura de utilización?

Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
Tesys U, Motion

Causa :
Numero de Parte

Síntoma

¿Cuál es el factor de desclasificación que hay que aplicar a la tensión y a la corriente de empleo de los Tesys U según la altura de utilización?

Solución

No hay desclasificación hasta los 2000m. A partir de esta altura, hay que aplicar el siguiente factor de desclasificación a la tensión (Ue) y a la corriente (Ie) de empleo de los Tesys U:

3000 m : 0.88 x Ue; 0.94 x Ie
3500 m : 0.82 x Ue; 0.92 x Ie
4000 m : 0.76 x Ue; 0.90 x Ie
4500 m : 0.70 x Ue; 0.88 x Ie
5000 m : 0.64 x Ue; 0.86 x Ie

NOTA : Estos datos son orientativos y están basados en las indicaciones de la norma IEC 947-1, pues no se han realizado ensayos reales a las anteriores alturas.

Schneider Electric Colombia

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: