Buscar Preguntas Frecuentes
¿Como funciona la etapa de carga de la UPS SRT5K?
Problema:
Como funciona la etapa de carga de la UPS SRT5KXLT
Ambiente
Todos
Solucion
La etapa de carga de la UPS SRT5KXLT funciona de la siguiente forma:
1. El circuito de carga de la batería contiene un circuito de control de temperatura que regula la corriente de carga de la batería para optimizar la vida útil de la batería.
2. El circuito de carga de la batería permanece activo cuando el UPS está en derivación automática y en operación normal.
Publicado para:Schneider Electric Colombia
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: