Ambiente :
Equipos de control industrial.
Linea de producto :
Variadores de Velocidad, IDVSD
Causa :
Numero de Parte
Resolución :
Causa probable
Evento desencadenado por un dispositivo externo, según el usuario.
Se ha desencadenado un error externo a través de Ethernet incorporada
Remedio
Verificar configuración de falla externa
[Configuración completa] -> [Manejo de errores / advertencias] -> [Error externo]
Asignación de error externo. Si el estado del bit asignado es:
0: no hay error externo.
1: hay un error externo (EPF1)
Verifique la configuración de Ethernet incorporada
[Comunicación] -> [Comm parameters] -> [Embd Eth Config]
Una dirección defectuosa o duplicada puede causar problemas conflictivos.
Intente configurar una dirección IP fija diferente
Compruebe la configuración de red o PLC para cualquier otro conflicto
Compruebe si hay posibles interferencias eléctricas