¿Cuál es la dirección IP por defecto de los controladores M251?
La dirección por defecto es:

11.11.x.x. para el puerto Ethernet 1

10.10.x.x. para el puerto Ethernet 2 (solo disponible en los TM251MESE)
dirección IP por defecto de los controladores M251
Algunos puntos a considerar:
Los dos últimos campos de la dirección IP predeterminada se forman con el equivalente decimal de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC del puerto.
La dirección MAC del puerto se puede obtener de la etiqueta situada en la parte frontal del controlador.
La máscara de subred predeterminada es de clase A  255.0.0.0.0.

Una dirección MAC siempre se escribe en formato hexadecimal y una dirección IP en formato decimal. Conviertir la dirección MAC a formato decimal.
Ejemplo: Si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP por defecto es 10.10.128.242

NOTA: Para tener en cuenta la nueva dirección IP después de la descarga de un proyecto, reinicie el controlador realizando un ciclo de encendido.

Schneider Electric Colombia

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: