Para realizar la puesta en marcha básica (instalación y configuración) de una batería de condensadores Varset hay que seguir los siguientes pasos:
1º Verificar que el transformador de corriente está midiendo la fase 1.
2º Extraer el puente entre K y L, el que va al transformador de corriente.
3º Verificar que se está leyendo la tensión de las fases 2 y 3.
4º Anotar la relación de transformación del transformador de corriente, p.e. 250/5
5 Realizar la programación del regulador:
Menú Setup>>100>> Un= Tensión entre fase y fase, p.e. 400V
Ct= Relación de transformación del transformador de corriente, p.e, para 250/5=50
PFC=ON
CPI=Cos Fi objetivo, p.e. 1
Ai= YES
Se adjunto documento paso a paso que indica como verificar los puntos de instalación (1,2,3).
Se adjunta manual de instalación, usuario y modbus.
Para facilitar la instalación y la configuración de la batería de condensadores adjunto un documento con las partes básicas para la puesta en marcha de la batería (son imágenes extraidas del manual):
Adjunto video tutorial de la pem de la varlogic:
Publicado para:Schneider Electric Colombia