Preguntas Frecuentes Smart-UPS serie C

Article available in these languages: English


Problema:

Preguntas frecuentes Smart-UPS Serie C


Linea de Producto:

Smart-UPS

Modelos:

Todos los modelos SMC, todos los numeros de serie

Causa:

Informacion de Producto

Solucion:

Que es la nueva serie Smart-UPS C?


La serie Smart-UPS C es nuestro nuevo producto de entrada Smart-UPS diseñado para servidores de y aplicaciones de pequeña oficina / oficina doméstica. Producen una onda sinusoidal pura, son totalmente compatibles con las fuentes de alimentación PFC y cuentan con una nueva interfaz LCD. Identificables por el prefijo " SMC " en el número de parte, están disponibles como modelos exclusivos de montaje en torre o en rack en capacidades de 1000 VA y 1500 VA.


¿Cuáles son los nuevos números de modelo de la serie SMC?


SMC1000, SMC1500, SMC1000-2U, SMC1500-2U


Que software es compatible con los Smart-UPS SMC?


El SMC Smart-UPS solo es compatible con Powerchute Business Edition. Los productos SMC no tienen Smart-Slot y no admiten una tarjeta de administración de red o un apagado de red Powerchute.


Que puertos de comunicacion estan disponibles?


Las unidades SMC tienen un puerto USB y un puerto serie RJ-45, solo se incluye un cable USB con el producto. Un cable serial es una opción que se puede comprar por separado, el numero de parte es AP940-0625a

¿Tienen la misma pantalla LCD que he visto en los productos SMT y SMX Smart-UPS?

No, la pantalla LCD del SMC es una interfaz simplificada que ofrece estados de gráficos y LED, con un botón de pantalla que proporciona clasificaciones detalladas sobre la alimentación y la carga conectada al UPS.

¿Las unidades SMC tienen grupos de tomacorrientes intercambiables?


No tienen.

¿Con qué piezas de montaje se suministran las versiones de montaje en rack?


Las unidades de montaje en bastidor SMC se envían con soportes de montaje en bastidor que son compatibles con bastidores de 2 y 4 postes. Se puede utilizar con bastidores de orificios cuadrados o roscados sin modificaciones. Los usuarios que desean una mayor estabilidad con un bastidor de 4 postes pueden comprar un juego de rieles para montaje en bastidor de 4 postes, número de pieza SU032A se vende por separado.

Caule es la eficiencia de los modelos SMC ?


Los modelos SMC cuentan con un modo "verde" de alta eficiencia que logra eficiencias de hasta el 98%.

¿Qué cartuchos de batería de reemplazo utilizan las unidades SMC?


SMC1000: APCRBC142
SMC1500: RBC6
SMC1000-2U: APCRBC124
SMC1500-2U: APCRBC132


Caul es la garantia para la serie "C" Smart-UPS?


2 años a partir de la fecha de compra tanto para el UPS como para la batería


¿Cómo cambio la configuración de sensibilidad desde la pantalla LCD?


- Apague el UPS
- Mantenga presionado el boton de encendido durante 6 segundos
- Se mostrará la configuración de sensibilidad (la configuración predeterminada es alta)
- Presiona el botón de menú para alternar entre las configuraciones
- Después de 4 segundos de inactividad, la unidad saldrá de este modo y la configuración tendrá efecto.
(Nota:  no es necesario desactivar la potencia de salida si ajusta la sensibilidad a través del software)


Como apago la pantalla LCD ?


Para activar el modo de ahorro de energía de LCD:
- Mantenga presionado el botón de pantalla durante 2 segundos
- El UPS emitirá un pitido para confirmar que el modo de ahorro de energía está activo
- La pantalla LCD se apagará después de 60 segundos de inactividad.
- La pantalla LCD se encenderá cuando ocurra un evento o se presione un botón
- Repetir para desactivar


Como inicio una autoprueba?


- Mantenga presionado el botón MUTE, luego presione el botón DISPLAY durante 2 segundos
- La unidad emitirá un pitido corto y se iniciará la autoprueba.
- Cuando se complete la autoprueba, el UPS volverá a funcionar en línea.
La autoprueba también puede iniciarse a través del software.

Schneider Electric Colombia

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: