¡Descubre los tableros eléctricos QOL de Schneider Electric! Una solución versátil que se adapta perfectamente a instalaciones empotradas y sobrepuestas. Diseñado tanto para entornos residenciales como comerciales, oferta líder en el mercado que ofrece características técnicas de vanguardia. Totalmente compatibles con los interruptores termomagnéticos enchufables QOvs y QO de Square D de Schneider Electric.
Actualizaciones
![facility engineers in Loading center](https://www.se.com/co/es/assets/v2/613/media/434325/900/Differential-2-IC-1800x900.jpg)
Producto certificado
Certificado bajo norma IEC 61493-3, de acuerdo con los requerimientos del reglamento ecuatoriano RTE 057-2R
![Board position Differential](https://www.se.com/co/es/assets/v2/613/media/434324/900/Differential-1-IC-1800x900.jpg)
Material autoextinguible
Las partes plásticas de todos los tableros están fabricadas con un material auto extinguible (Noryl), resistente a altas temperaturas y al fuego
![Dashboard detail Differential](https://www.se.com/co/es/assets/v2/613/media/434329/900/Differential-1a-IC-1080x1080.jpg)
Pintura resistente
Pintura que resiste más de 800 horas a los efectos de la humedad y la corrosión
![Schneider Differential Switch](https://www.se.com/co/es/assets/v2/613/media/434330/900/Differential-1b-IC-1080x1080.jpg)
QOVs y QO Square D
Compatible con los breakers QOvs y QO de Square D termomagneticos enchufables tipo plug on
Oferta
Compra a través de nuestros distribuidores autorizados
![promobanner Center load](https://www.se.com/co/es/assets/v2/613/media/434421/900/Center-load-1-IC-1920X540.jpg)
Propósito Schneider Electric
El propósito de Schneider es empoderar a todos para que aprovechen al máximo nuestra energía y nuestros recursos brindando progreso y sostenibilidad para todos.