Chat
¿Qué es el consumo vampiro y por qué debo evitarlo en casa?
![Descargar archivo](https://www.se.com/cr/es/assets/wiztopic/6421f9f07b461a327f0501b5/Qu-es-el-consumo-vampiro-y-por-qu-debo-evitarlo-en-casa_original.jpg)
El llamado ‘consumo vampiro’ se refiere a la conexión permanente de aparatos electrónicos que, aunque no estés usando o no estén aparentemente encendidos, generan un consumo activo de energía que podría representar hasta el 10% del gasto eléctrico de los hogares. En ese sentido, este concepto es más común de lo que se piensa y más desconocido de lo que se quisiera.
¿Por qué ocurre esto?
Todos los aparatos electrónicos utilizan un transformador interno para convertir la corriente alterna en continua de bajo nivel de voltaje (3, 5, 9, 12 o 24 VCD). La mayoría de estos equipos son operados a control remoto o por botones digitales; por esta razón, los transformadores utilizados en los equipos electrónicos de última generación permanecen conectados a la red eléctrica.
Antes de la era digital, por ejemplo, los equipos eran análogos, es decir que tenían un dispositivo de desconexión manual o electromecánico. Por lo cual, no producían este consumo pasivo, “fantasma”, “vampiro”, etc., de energía eléctrica.
Consecuencias para el ambiente
Ahora bien, esta energía de reserva contribuye al aumento de emisiones de dióxido de carbono debido al desperdicio o gasto energético subutilizado que, si se sumara a razón de los millones de hogares de las ciudades, daría como resultado cifras superlativas que ya no podrían considerarse como un impacto menor al ambiente.
Entre los aparatos más comunes que generan un consumo vampiro se encuentran: los cargadores que se dejan enchufados, las pantallas de televisión, microondas, cafeteras, aires acondicionados, equipos de cómputo, consolas de videojuegos, equipos de audio, entre otros. Por su parte, las instalaciones deterioradas, además de ser un riesgo en los hogares, aumentan el gasto de electricidad por las fugas que su mal funcionamiento generan.
“Los equipos de cómputo, incluso estando apagados pueden consumir hasta 8.9W por hora al estar enchufados. En modo sleep o en hibernación, esto puede elevarse hasta a 15.7W. En tanto, una consola de videojuegos, incluso apagada, al estar enchufada consume 1W. En standby puede elevarse hasta a 23.3W. Existen varios electrodomésticos que sin que lo percibamos están consumiendo energía de manera permanente”, señala Joaquín Suárez, Category Management de Schneider Electric para México, Centroamérica y el Caribe.