Chat
Sostenibilidad y fútbol, juntos de la mano
![Descargar imagen](https://www.se.com/cr/es/assets/wiztopic/639c7424d6d0b8ed1c06ee56/Sostenibilidad-y-ftbol-juntos-de-la-mano_original.jpg)
Centroamérica, diciembre de 2022. La justa deportiva más importante se está realizando en Qatar. La Copa Mundial de la FIFA que se está disputando en 64 partidos hasta el próximo 18 de diciembre, ha convocado, por lo menos, a 1.5 millones de visitantes para su primera edición en Medio Oriente.
Más de 220 millones de dólares destinó el anfitrión del torneo para poner a disposición del mundo, innovaciones tecnológicas sostenibles que cambiarán la forma en que se han desarrollado las competiciones de la FIFA e incluso de otros eventos deportivos.
“El mundo del deporte puede englobar lo mejor en cuanto a tecnología y sostenibilidad, son amplias las posibilidades que se tienen para innovar y ofrecer la mejor experiencia a los aficionados. Desde hace varios años en Schneider Electric hemos podido apoyar a nuestros clientes con soluciones en estadios como EcoStruxure que cuentan con aplicaciones de edge, conectividad y monitoreo, a la par que garantizan un suministro de energía continuo para las necesidades requeridas”, vocero de Schneider Electric-Secure Power.
En México, la innovación con estadios inteligentes comenzó en 2013, con la construcción del estadio BBVA de los Rayados de Monterrey. Por dentro, se conforma de una estructura metálica futurista, con asientos cómodos, pantallas con WiFi, techos acústicos, luminarias ahorradoras y el uso de aguas residuales, además cuenta con ingeniería de Schneider Electric que permite una ventilación natural sin gastar en clima artificial en una ciudad con temperaturas tan extremas como Monterrey.
La eficiencia de sus equipos le permite ahorrar hasta un 30% de energía. También es capaz de gestionar de forma inteligente su instalación eléctrica y utiliza materiales amigables con el medio ambiente y 100% reciclables. Asimismo, cuenta con certificación LEED Plata y en su construcción consideró áreas verdes recreativas y de deporte.
Sumado a esto, la resiliencia y ecología en estas edificaciones también obedece a la capacidad con la que se cuenta hoy para gestionar los recursos de energías renovables de manera más eficiente. Schneider Electric ofrece, por ejemplo, microrredes que proporcionan independencia energética a los grandes consumidores de electricidad como puede ser uno de estos estadios, lo que hace que la energía sea más fiable y resistente. De este modo, hay muchos otros beneficios que acompañan a las microrredes y a la producción de energía distribuida.