Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

¿Qué debe tener la instalación eléctrica para proteger su hogar o negocio contra accidentes eléctricos?

  • Una de las principales causas de incendio en el país se debe a las conexiones eléctricas en mal estado o debido a las sobrecargas eléctricas
  • Es importante utilizar productos con certificaciones de seguridad, fabricados con materiales no inflamables, de alta calidad y originales.

 

Panamá, agosto de 2023. ¿El tablero eléctrico que tiene instalado en su hogar o negocio le brinda el respaldo y la protección que se necesita? ¿Este sistema soporta los nuevos equipos que ha instalado? ¿Cuándo fue la última vez que actualizó o revisó el tablero donde están centralizados sus equipos eléctricos?

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Panamá, una de las principales causas de incendio en el país se debe a las conexiones eléctricas en mal estado o debido a las sobrecargas eléctricas. Por eso siempre es recomendable que un profesional certificado haga la revisión del sistema eléctrico, para que pueda determinar en qué condiciones se encuentra.

“Cuando se busca comprar o rentar casa, local o apartamento, generalmente, lo primero que se revisa es la ubicación, el número de habitaciones con las que cuenta el inmueble, si cumple con las necesidades de espacio que tenemos, la calidad de los materiales en las paredes o pisos y cuánta luz natural hay en cada espacio, entre otros detalles. Sin embargo, pasa inadvertida una de las inspecciones más importantes que deben hacerse para mantener la seguridad de quienes van a habitar ese espacio: la instalación eléctrica. Y esta es fundamental no solo para garantizar la integridad de las personas, sino para evitar pérdidas que puedan golpear el presupuesto familiar si se queman los electrodomésticos imprescindibles como lavadora, refrigeradora, cocina, entre otros” comentó Tomas  Vásquez, director de ventas y canales de Schneider Electric Centroamérica.

 

El mundo está cada vez más conectado, en los negocios y en los hogares se ha incrementado el uso de dispositivos que requieren una mayor demanda de energía. Por ello es importante contar con soluciones que ofrezcan seguridad y estabilidad en los aparatos, ya que derivado de una falla eléctrica puede haber una sobrecarga que ocasione daños irreversibles, así como consecuencias graves y costosas. Es recomendable utilizar productos con certificaciones de seguridad, fabricados con materiales no inflamables, de alta calidad y que sean originales.

Algunos de estos dispositivos actúan como sistemas de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Los breakers, por ejemplo, están diseñados para detectar anomalías en el flujo de corriente eléctrica y desconectar automáticamente el circuito afectado, evitando así el riesgo de incendios y daños en los equipos eléctricos. Los tableros eléctricos, por su parte, se encargan de distribuir la energía de manera eficiente y segura a través de los diferentes circuitos de la vivienda. Al contar con tableros y breakers de calidad, se minimiza el riesgo de accidentes eléctricos, garantizando la protección tanto de las personas como de los equipos y dispositivos conectados.

Además de la seguridad, el uso de breakers y tableros eléctricos de última tecnología también ofrece beneficios en términos de comodidad y eficiencia energética. Los breakers modernos suelen contar con funciones adicionales, como la protección de sobretensiones, la capacidad de programación y la supervisión remota. Estas características permiten un mayor control y monitoreo de la red eléctrica, optimizando el consumo de energía y reduciendo los costos asociados. Asimismo, los tableros eléctricos de calidad ofrecen mayor capacidad y flexibilidad para la expansión futura del sistema eléctrico, lo que resulta especialmente útil en caso de remodelaciones o ampliaciones en la vivienda.

“En Schneider Electric lanzamos recientemente en el mercado panameño, diversas soluciones de última generación para la seguridad en los hogares y negocios. Entre ellos: tableros eléctricos y breakers de la línea Homeline. Es decir, las soluciones integrales para la protección de los sistemas eléctricos residenciales”, señaló el director de ventas y canales de Schneider Electric Centroamérica.

 

Los tableros eléctricos Home Line de Schneider Electric están disponibles en oferta monofásica desde 2 hasta 24 espacios, con un barraje en aluminio estañado que permite la conexión de conductores de cobre y de aluminio. Estos poseen una pintura que resiste más de 800 horas a los efectos de la humedad y la corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente salino, y con un mecanismo de cierre plástico retráctil que garantiza un correcto ajuste de la puerta.

Además, vale la pena destacar que los centros de carga Homeline también presentan una estética mucho más atractiva, ya que vienen en un elegante diseño blanco. Este beneficio adicional resulta especialmente atractivo, considerando que muchas personas tienden a cubrir sus centros de carga con cuadros u otros objetos para ocultarlos. Sin embargo, esto puede ser un riesgo de seguridad, ya que cubrirlos puede generar sobrecalentamiento y afectar su rendimiento.

Se recomienda a los propietarios de residencias y apartamentos, estar atentos a cualquier señal de fallo y llamar inmediatamente a un profesional certificado; hacer una revisión general de la instalación eléctrica cuando se mude a una casa nueva; y sobre todo, asegurarse que la instalación eléctrica tenga productos certificados que sean garantía de calidad y seguridad.

"La seguridad eléctrica es un aspecto fundamental en cualquier hogar o negocio. Utilizar breakers y tableros de última tecnología es una inversión crucial para proteger nuestra vida y nuestros bienes. La tecnología avanzada en estos dispositivos nos brinda la capacidad de detectar y prevenir fallas eléctricas, evitando posibles incendios y daños mayores. Recomendamos apostar por la innovación y la calidad en nuestros sistemas eléctricos, garantizando así la tranquilidad y el bienestar de nuestra familia”, concluyó Tomas Vásquez.

A través de un pequeño test de seguridad, Schneider Electric genera recomendaciones sobre las condiciones de un inmueble y lo que se debe hacer; también para el cuidado de los equipos, la empresa brinda ayuda para identificar la solución de respaldo de energía más adecuada.

Para conocer más puede ingresar a: Hogar Schneider Electric

 

Sobre Schneider Electric

 

El propósito de Schneider es empoderar a todos para aprovechar al máximo nuestra energía y nuestros recursos, de manera que se apoye el progreso y la sostenibilidad para todos. A esto lo llamamos "Life Is On".

Nuestra misión es ser su socio digital para lograr la sostenibilidad y la eficiencia.

Impulsamos la transformación digital mediante la integración de tecnologías de procesos y energía líderes en el mundo, productos de conexión de terminales a la nube, controles, software y servicios que abarcan todo el ciclo de vida, lo que permite la administración integrada de empresas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Somos la empresa más local entre las empresas globales. Somos defensores de los estándares abiertos y de los ecosistemas cooperativos que comparten con la misma pasión nuestros valores de empoderamiento, inclusión y propósitos significativos. www.se.com/mx 

Adopción de la plataforma de certificación Blockchain de Wiztopic

A partir del 2 de octubre de 2019, Schneider Electric certifica sus contenidos en el sitio de Wizard. Puedes consultar la autenticidad en el sitio Web Wiztrust.com para las comunicaciones corporativas.
Ver comunicado de prensa (pdf, 185 kb) opens in new Window
Compartir esta página:

Chat

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo.