Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Schneider Electric presenta Easy UPS 3S 10-40kVA para facilitar la continuidad del negocio

Centroamérica

26/05/2021

Descargar PDF
  •  Huella optimizada, características avanzadas del producto y especificaciones competitivas.
  • Fácil de instalar, usar y mantener; servicio de puesta en marcha incluido.
  • Diseñado para edificios comerciales, aplicaciones no TI y de industria ligera.

Centroamérica – 26 de mayo de 2021. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y con 45 años liderando la transformación digital y eléctrica de Centroamérica, presentó la fuente de alimentación interrumpida (UPS) trifásica Easy UPS 3S 10-40 kVA 208V para cadenas de baterías modulares internas (se venden por separado) a Norteamérica, incluido Centroamérica. Easy UPS 3S 208V, fácil de instalar, usar y mantener, facilita la continuidad del negocio para edificios comerciales pequeños y medianos, aplicaciones de UPS de industria ligera y no TI (Tecnologías de la Información).

El Easy UPS 3S ofrece una combinación excepcional de un diseño de huella optimizado y características avanzadas del producto, protegiendo los equipos críticos en muchos entornos de daños debido a cortes de energía, sobretensiones y picos. Proporciona especificaciones actualizadas, incluidos modos de eficiencia seleccionables por el usuario, una amplia ventana de temperatura de funcionamiento y una sólida protección contra sobrecargas. Esta unidad ofrece hasta un 94% de eficiencia en el modo de doble conversión y hasta un 98% de eficiencia en el modo ECO de ahorro de energía. Los clientes también se benefician del servicio de puesta en marcha incluido para garantizar que Easy UPS 3S esté configurado de manera adecuada y segura para un rendimiento, confiabilidad, seguridad y tranquilidad óptimos.

"El Easy UPS 3S 10-40 kVA trifásico ya está disponible en Norteamérica [Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica] por primera vez. Aborda la necesidad del mercado de una solución que combine un tamaño muy compacto, un diseño robusto y especificaciones competitivas con una instalación, operación y servicios sencillos, lo que hace ideal para edificios comerciales, aplicaciones no TI y de industria ligera", dijo Jay Owen, vicepresidente senior de Secure Power de Norteamérica de Schneider Electric. "Con esta nueva oferta trifásica de 208V, Schneider Electric amplía nuestra capacidad para ofrecer alta disponibilidad, confiabilidad, versatilidad y soluciones competitivas para una amplia gama de industrias y aplicaciones", agregó.

El Easy UPS 3S es resistente, con una amplia ventana de voltaje de entrada y una fuerte protección contra sobrecargas, todo en un espacio compacto y liviano, y ha sido diseñado y probado, siguiendo rigurosos procedimientos de Schneider Electric. Se coloca en posición rápidamente y la instalación es sencilla. Cuenta con una interfaz de pantalla intuitiva para una fácil configuración y monitoreo, y los clientes pueden monitorear y administrar el estado del UPS de manera remota a través de las suites de software de TI, EcoStruxureTM IT de Schneider Electric, basadas en la nube y en las instalaciones. La configuración de servicio global de Schneider Electric, con una sólida red de especialistas en servicio de campo, ofrece a los clientes una gama completa de servicios durante todo el ciclo de vida de Easy UPS 3S.

Las características competitivas de Easy UPS 3S incluyen:

  • Temperatura de funcionamiento de hasta 40°C.
  • Batería común en modo 1+1.
  • Hasta cuatro UPSs en paralelo.
  • Revestimiento de conformación en PCBA (Printed Circuit Board Assembly) para protección en entornos difíciles.
  • Fácil instalación y reeemplazo del filtro de polvo incorporado con un diseño especial de puerta frontal magnética.
  • La prueba Easy Loop verifica el rendimiento del UPS antes de conectar su carga, sin la necesidad de un banco de carga.
  • Gabinete de batería modular para una mayor autonomía.
  • Cinco años de vida útil demo módulo de batería.
  • Fácil supervisión y gestión con el paquete de software basado en la nube de EcoStruxure IT al comprar la tarjeta de red opcional.

Para conocer más sobre Easy UPS 3S, visite nuestro sitio web.

Adopción de la plataforma de certificación Blockchain de Wiztopic

A partir del 2 de octubre de 2019, Schneider Electric certifica sus contenidos en el sitio de Wizard. Puedes consultar la autenticidad en el sitio Web Wiztrust.com para las comunicaciones corporativas.
Ver comunicado de prensa (pdf, 185 kb) opens in new Window
Compartir esta página:

Chat

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo.