Chat
Usos
Descripción
EcoStruxure Augmented Operator Advisor pone información en tiempo real al alcance de tu mano, cuando y donde sea que se necesite. La aplicación personalizada mejora la eficiencia operacional con una realidad aumentada, lo que permite a los operadores superimponer los datos y objetos virtuales actuales en un gabinete, una máquina o una planta.
EcoStruxure Augmented Operator Advisor pone información en tiempo real al alcance de tu mano, cuando y donde sea que se necesite. La aplicación personalizada mejora la eficiencia operacional con una realidad aumentada, lo que permite a los operadores superimponer los datos y objetos virtuales actuales en un gabinete, una máquina o una planta.
Beneficios
* Reduce el tiempo de inactividad - Abre de forma virtual las puertas del gabinete eléctrico
* Acelera el funcionamiento y el mantenimiento - Encuentra información más rápidamente con acceso inmediato en campo a datos en tiempo real, manuales de usuario, instrucciones, diagramas, etc.
* Reduzca los errores humanos - Ubica el equipo correcto y guía a los operadores paso a paso para completar los procedimientos de mantenimiento
Aplicaciones
- Minería, minerales y metales
- Agua y aguas residuales
- Alimentos y bebidas
- Infraestructura
- Posibilidad de adaptar la aplicación a cualquier dominio industrial
Descargas
- Acceso a la creación de software de proyecto
- Descargar software de ejecución de proyecto
- Descargar aplicación para tabletas de Windows
- Acceso a la creación de software de proyecto
- Descargar software de ejecución de proyecto
- Descargar aplicación para tabletas de Windows