El costo de los apagones en los EE.UU.
Mientras que los servicios públicos están disponibles la mayor parte del tiempo, existen muchas organizaciones con operaciones críticas que no pueden permitirse tener tiempo de inactividad, como los hospitales, bases militares e instalaciones de manufactura e investigación.
Además, existe una creciente inquietud acerca de la anticuada infraestructura eléctrica en nuestro país, muchos expertos opinan que es menos resistente a tormentas y a los riesgos de seguridad actuales. Los apagones eléctricos considerables están en aumento… incrementando de 76 en el 2007 a 307 en el 20111, impactando la seguridad personal y costando billones en pérdidas.
Debido a la que la pérdida de energía significa una pérdida significativa en las utilidades, la resiliencia energética se está convirtiendo en una misión crítica para más organizaciones que nunca. Se estima que en los EE.UU. las interrupciones de energía y los apagones tienen un costo anual de $119 mil millones de dólares en pérdidas de productividad.3
Pérdida estimada por hora de acuerdo al tipo de empresa (USD):3● Ventas telefónicas de boletos: $72,000
● Fabricantes de semiconductores: $2 millones
● Empresas de tarjetas de crédito: $2.5 millones
Las microredes proporcionan resiliencia
Las microredes te dan el control para asegurar la resiliencia de la energía al proporcionarte:- Resiliencia del sistema: Asegura que tengas la capacidad de manejar adecuadamente la interrupción de los servicios públicos al cambiarlos a la alimentación en sitio, manteniendo la calidad y seguridad energéticas.
- Calidad energética: Asegura que tengas una buena calidad energética para mantener un sistema de energía estable y proteger los equipos y otras inversiones
- Disponibilidad energética: Asegura que tengas la suficiente energía para cumplir con la demanda equilibrando la alimentación de la red central, generación local y gestión de la carga.
Fuentes:
1. "Informe de la infraestructura de América de 2013", Sociedad Americana de Ingenieros Civiles
2. "Asegurando la resiliencia de la red eléctrica de los EE.UU.", Instituto Lexington, Enero de 2013
3. "El Sistema de energía eléctrica no es confiable ", Iniciativa Galvin Electricity
¿Necesitas ayuda?
Chat