Zonas de riesgo por incendio eléctrico en edificios comerciales
-
Las características de riesgo por incendios que se pueden encontrar en los tableros de distribución principal y secundario en baja tensión (LV) incluyen: alta intensidad en funcionamiento normal, alta corriente de cortocircuito, alta densidad, barra de conducción desnuda en compartimentos que crean una preocupación de elevación de T°, problemas de conexión de energía y la posibilidad de fallas de arco interno.
El panel de control de una máquina con un alto número de conexiones, interruptores, suministros auxiliares, transformadores y, en particular, variadores de velocidad también necesita ser cuidadosamente diseñado y fabricado para mitigar el riesgo de incendios eléctricos.
Las soluciones de Schneider Electric incluyen: -
Un fallo de aislamiento entre un conductor de línea y la puesta a tierra, por ejemplo, los entornos con polvo y humedad, pueden conducir a una falla de arco de baja intensidad que el conductor de línea resiste, pero que permanece lo suficientemente alto como para iniciar un incendio. Algunas pruebas han demostrado que una corriente de falla aun siendo tan baja como 300 mA, puede crear un riesgo real de incendio.
Una superficie de aislamiento contaminada y húmeda puede permitir pequeñas descargas eléctricas, causando depósitos de carbono que aumentan la conductividad. Si la fuga de corriente supera los 300 mA, los depósitos de carbono y el aislamiento pueden encenderse rápidamente y provocar un incendio.
Para garantizar que sus circuitos de alimentación y distribución estén protegidos contra incendios: Los dispositivos de corriente residual (RCDs) pueden ser efectivos para proteger contra estos peligros, ya que detectan corrientes de fuga por debajo de los 300 mA.
Schneider Electric ofrece una serie de soluciones que incluyen: -
La distribución final y los circuitos finales presentan los mismos riesgos que los circuitos de alimentación y distribución, pero además, debido a la cantidad de conexiones, al área de sección cruzada inferior y al tipo de método de instalación de cables (menor protección mecánica), el riesgo de daños en los cables es mayor que en los circuitos de alimentación y distribución.
De acuerdo con las normas internacionales de la serie IEC60364 y las normas locales relacionadas, el uso de RCDs con sensibilidad menor a 300 mA para proteger contra fugas de tierra se reconoce como protección efectiva contra el riesgo de incendio causado por una falla de aislamiento.
Schneider Electric produce tres categorías de RCDs, RCCBs, RCBOs y RCBOs, que pueden utilizarse en instalaciones de tableros de distribución secundarios y finales:
Mejora la seguridad con innovaciones que previenen incendios
Explore nuestros conocimientos más recientes sobre los sistemas de energía conectados
Ya sea que diseñe, construya o instale productos de distribución eléctrica en edificios comerciales, Schneider Electric le puede ayudar a hacer su trabajo mucho mejor y mucho más rápido. Nuestros programas de asociación ofrecen capacitación exclusiva, seminarios web, herramientas, recursos y más.
¿Necesitas ayuda?
¿Conoce la última tecnología de prevención de incendios eléctricos?
Durante la evaluación de todos los riesgos que enfrenta un edificio o una instalación, el incendio eléctrico debería ser un tema de prioridad. Sin embargo, a pesar de su frecuencia y de muchas causas potenciales, la prevención es directa con el enfoque adecuado. Mediante la incorporación de soluciones conectadas en su circuito, un ingeniero consultor protege contra los peligros, a menudo inapreciables, de la instalación defectuosa y el envejecimiento de los componentes. Así, la prevención inteligente de incendios eléctricos brinda protección confiable y tranquilidad.
Durante la evaluación de todos los riesgos que enfrenta un edificio o una instalación, el incendio eléctrico debería ser un tema de prioridad. Sin embargo, a pesar de su frecuencia y de muchas causas potenciales, la prevención es directa con el enfoque adecuado. Mediante la incorporación de soluciones conectadas en su circuito, un ingeniero consultor protege contra los peligros, a menudo inapreciables, de la instalación defectuosa y el envejecimiento de los componentes. Así, la prevención inteligente de incendios eléctricos brinda protección confiable y tranquilidad.