{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What type of batteries are used with the ADVC 2 controller?

Product Line
ADVC 2

Resolution
The batteries used for backup power, for the ADVC 2 controllers, are standard sealed lead acid batteries.  Any battery meeting the amp hour ratings may be used as a substitute.