Prohledejte časté dotazy
Can I connect a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?
Issue:
connecting a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?
Product Line:
HMISTU655/855
Resolution:
Yes, you can connect both USB barcode scanner and printer to the HMISTU655/855 but the target only have
one USB port. You will need to use a USB hub.
Publikováno pro:Schneider Electric Česká republika
Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada: