undefined undefined
{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the cable part number to connect a Quantum with a 9 pin Sub-D serial port to a TSXCUSB232?
Issue: 
Cable part number to connect a Quantum with a 9 pin Sub-D serial port to a TSXCUSB232


Product Line:
Quantum PLC


Resolution:

The Quantum DB9 RS-232 programming cable for that adapter is available in two lengths:
990NAA26320.....12 feet (3.66 meters)
990NAA26350.....50 feet (15.24 meters)