{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Prohledejte časté dotazy

Are the 3090SCCT series current transformers rated for outdoor use?

Product Line
3090SCCT

Environment
Durability

Resolution
The 3090SCCT series current transformers are not rated for outdoor use.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
EM4000 seriesActi 9 iEM3000Current transformer T1
Zjistěte více
Řada:
EM4000 seriesActi 9 iEM3000Current transformer T1