What are the default format link parameters for Modbus communication with SoMove?
Issue:
Modbus format parameters

Product Line:
ATS48, ATV32, ATS22, ATV12, ATV212, ATV61, ATV71, ATV31, ATV312

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Parity = Even, Stop Bits = 1, Baud rate = 19200. Please note: The ATS48 has no parity as the default value. You must either change the format in the ATS48 to 8E1 or change the parity in SoMove to 8n1.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: