BMXFTW301 cable diameter
Issue
This Resolution provides the maximum diameter for the BMXFTW301 cable.



Product Line
BMXFTW301



Resolution
The maximum BMXFTW301 cable diameter is 9.5mm


The BMXFTW301 is a cable used with M340 I/O modules.  It has a 20 pin terminal block on one end and color-coded flying leads on the other end.




Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: