Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric
Vítejte na našich internetových stránkách.
Podpora
Prohledejte časté dotazy
FA269541
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can we incorporate camera into the Remote when we don't see the crane (corner side)?
To date, the current transfer protocol used by eXLhoist system doesn't allow video transfer and video streaming : its bandwidth is too tight, moreover, the display of the remote is not suitable for watching video.
Publikováno pro:Schneider Electric Česká republika