Je možno instalovat výrobky řady stará Unica na hořlavé podklady?

Spínače, tlačítka produktové řady stará Unica jsou certifikovány dle normy ČSN EN 60669-1 ed. 2. Zásuvky 250 V produktové řadě stará Unica jsou certifikovány dle normy ČSN IEC 60884-1. V obou případech se provádí pro zjištění odolnosti materiálu proti nadměrnému teplu, hoření a plazivým proudům zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60659-2-1 (pro vypínače a tlačítka) a IEC 60659-2-10 resp. IEC 60659-2-11 (pro zásuvky 230 V).
Všechny přístroje produktové řady stará Unica vyhovují požadavkům těchto norem a jsou použitelné i pro montáž v hořlavých látkách a na nich bez nutnosti použití nehořlavé izolační podložky.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada: