{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does BlokSeT/Okken MCC offer comply with ANSI/NEMA MCC-Switchgear Standard?
No BlokSeT/Okken switchboard is designed as per the IEC standards IEC61439- 1 & 2. It does not comply with ANSI/NEMA MCC - Switchgear standard.