{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Could TSXCBY380KT transmit data over 1Mbyte per second
Background:
Customer is using  TSXCBY380KT for a project which requires large amounts of data transmission
The datesheet of TSXCBY380KT has no announcement of transmission capacity.

Question:
Could TSXCBY380KT transmit data over 1Mbyte per second?

Answer:
Yes, it could transmit data over 1Mbyte per second from cable SPEC