How long can be shielded cables with IEC60034-25 motors when ATV630/930 is used?
If the motor fulfills IEC60034-25, shielded motor cables can be up to 150m without additional filters.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: