What type of cable can be connected to the A9XPCM04 connector?
To the A9XPCM04 it is possible to connect cable with the following characteristics:
- 35mm² max rigid wires (without ferrule)
- 25mm² max flexible wires (with ferrule)

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: