What is the Unity Pro version compatible with the PRM Gateway DTM v1.3.0.0?
Issue
This resolution clarifies the minimum version of Unity Pro compatible with the PRM Gateway DTM v1.3.0.0.

Product Line
EcoStruxure Control Expert, M580, PRM (TCSEGPA23F14F)

Environment
Unity Pro v11.1, BMEP581020 v2.50, PRM

Resolution
The PRM gateway DTM v1.3.0.0 is compatible with Unity Pro v11.1 or later.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: