{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How many SCADA clients can be connected to an Easergy T300 using IEC 104 protocol?
  • There is a limitation of 8 redundant connections to create multiple SCADA channels using the IEC104 protocol. Create 1 channel per client.
  • Make sure to fill-in the Remote IP@ list field. It shall be different for every channel
  • Please refer to attached file   

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
How many SCADA clients can be connected to an Easergy T300 using IEC 104 protocol.pdf [313.34 KB]