{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What can cause an ASF or angle error on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
Posible cause for an ASF or angle error on the ATV630/930 drives.

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process drives

Environment:
All

Cause:
For synchronous motors , the wrong speed loop setting when the reference goes to zero.

Resolution:
Verify the speed loop parameters
Verify the motor phases and the maximum current allowed by the drive.