undefined undefined
{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is it necessary to provide 230V voltage to CL1, CL2 terminals for the ATS01N209QN?
ATS01N209QN does not use external supply for control circuit.
External supply is needed only for:
ATS01N1..FT (CL1 - CL2 or 24V)
ATS01N2..LY (terminals 6-7)