Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric
Vítejte na našich internetových stránkách.
Podpora
Prohledejte časté dotazy
FA362050
Prohledejte časté dotazy
What is the acceptable tolerance for the stripping length of a cable to be connected to the bare cable connectors of the Compact NSX?
For a correct installation of the wires to the bare cable connectors of Compact NSX, the cables must be stripped to the length indicated in the supplied instruction sheet, with the accepted tolerance of -0mm / +2mm.
Publikováno pro:Schneider Electric Česká republika