undefined [object Object]
{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
PM5110 - Does it comply with IEC 60068-2-6:2007, IEC 60068-2-27:2008?
The IEC60068-2-6 & 2-27 requirements are covered in the PM5110 base standard IEC62052-11.
The Type test report is attached.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Type test _ PM5XXX class 0.5S.pdf [1.77 MB]
Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.