undefined undefined
{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does TeSys Giga Contactor can be used in functional safety application (for SIL1 and SIL2)?
TeSys Giga Contactors can be use in a SIL1 Safety loop in 2 or 5 wires mode with the safety stop control wire on X3 port. SIL2 Level can be reached with redundancy.