Označení typů chlazení olejových distribučních transformátorů závisí na bodu vzplanutí oleje použitého v transformátoru. Minerální oleje jsou označeny symbolem "O", protože jejich bod vzplanutí je nižší, než 300 °C. Neminerální oleje, jako je silikonový olej, syntetický ester (který je na trhu známý také pod známou značkou "Midel") a přírodní ester (rostlinné oleje), se označují písmenem "K", protože jejich bod vzplanutí je vyšší než 300 °C. Neminerální oleje jsou dražší, ale mají různé výhody v závislosti na oblasti použití požadovaných transformátorů. Neminerální oleje lze rozdělit na dva typy: syntetické a přírodní. Oba mají vyšší bod vzplanutí, a proto jsou bezpečnější pro použití ve výbušných oblastech definovaných jako zóna 1 a zóna 2. Transformátory KNAN mají ve srovnání s transformátory naplněnými minerálním olejem větší objem. Součinitel odvodu tepla je u minerálního oleje ve srovnání s neminerálním olejem vyšší; proto je konstrukce nádrže větší. Aktivní části odolávající vyšším teplotám mohou být navrženy s neminerálními oleji. Minerální oleje jsou vhodné pro konstrukci třídy A. (IEC-60076-14-2009)