Co znamená chyba O.CF na měniči ATV31 nebo ATV312?

Article available in these languages: angličtina, Španělština

Problém:
Chyba O.CF na ATV31 nebo ATV312

Produktová řada:
Altivar, ATV31, ATV312

Rozsah:
Vše

Řešení:
O.CF je porucha zkratu mezi fázemi motoru.  Zkontrolujte vinutí motoru a vodiče motoru pro možné nalezení zkratu. Je třeba provést test měniče při 1 000 V na vodičích motoru a motoru.
Můžete se také pokusit spustit pohon "na prázdno" a zobrazit chyby bez připojeného motoru
1. ​Vypnout ztrátovou fázi výstupu (OPL)
2. Vypněte a odpojte vodiče motoru z pohonu
3. Spusťte měnič při 20, 40 a 60 Hz a měřte výstupní napětí mezi fázemi vyváženého napětí

Další možné související chybové kódy jsou OCF a OC.F:
OCF je nadproudová porucha.  Možnými příčinami jsou nesprávná nastavení v nabídkách SET a DRC, nadměrné zatížení motoru nebo mechanické vazby.
OC.F je impedanční zkratová porucha.  Toto je detekovaný zkrat nebo uzemnění na výstupu jednotky. Zkontrolujte kabely připojující pohon k motoru a izolaci motoru.  Měl by se provést test měniče při 1000V vodičů motoru a motoru.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: