Co je směrnice o měřicích přístrojích MID?

Article available in these languages: angličtina

Problém
Doplňující informace týkající se souladu se směrnicí o měřicích přístrojích (MID).

Produktová řada
Měřiče PowerLogic PM5111, PM5331, PM5341, PM5561

Rozsah
Měřiče řady PowerLogic PM5000

Příčina
Vyžadováno ke splnění regionálních standardů elektroměření, které stanoví regulační organizace.

Řešení
MID (směrnice o měřicích přístrojích - 2004/22/ES) je evropská směrnice z roku 2004, která se vztahuje na měřicí zařízení a systémy v souvislosti s obchodními transakcemi. Cílem směrnice je zlepšit ochranu spotřebitelů a chránit jejich zájmy.
Těmito měřicími přístroji mohou být aktivní elektroměry (dodatek MI003 směrnice), vodní měřiče, plynoměry, měřiče tepelné energie, vážicí přístroje atd.
  • Evropská směrnice ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích
  • 3 specifické evropské normy pro aktivní elektroměry: EN50470-1 / EN50470-2 / EN50470-3. Tyto normy specifikují zvláštní požadavky a typové zkoušky pro elektroměry.
Norma EN50470-1/-3 definuje tři specifické třídy přesnosti: A, B a C. Tyto hodnoty jsou srovnatelné se standardem aktivního měření energie IEC62053-21/-22: Třída A se rovná přesnosti 2 %, třída B až 1 % a třída C 0,5 %.
Pro úplnou slučitelnost se směrnicí musí existovat regulační označení pro sledovatelnost měřičů. Kromě názvu výrobce a označení výrobku zahrnuje toto regulační označení:
  • odkaz na certifikaci modulu D
  • rok výroby a číslo oznámeného subjektu, např. M11 - 1259
  • Odkaz vydaný oznámeným subjektem potvrzujícím shodu s ohledem na kontrolu návrhu modulu B
  • sériové číslo měřiče
  • kromě tohoto označení je prohlášení o shodě přiloženo k každému prodanému výrobku.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada: