Co může být příčinou chyby SSCr na softstartéru ATS22?

Article available in these languages: angličtina

Problém:
Chyba ATS22 SSCr.

Produktová řada:
Altistart 22

Řešení:
Tento chybový kód může být způsoben příliš vysokým nebo příliš malým proudem (nebo vůbec žádným) procházející softstartérem:

Na příkazu run očekává ATS22, že bude motorem procházet proud. Pokud proud nezaznamená, zobrazí chybu SSCr.
Zkontrolujte, zda je motor připojen k softstartéru.
Uzavřete všechny odpojovače mezi ATS22 a motorem.
Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně a pevně připojeny.

Zkontrolujte, zda nejsou vinutí motoru vypálena, nebo zkratována. Také ověřte správné připojení motoru.

Další příčinou je příliš velký proud procházející ATS22.  Zkratovaný SCR na softstartéru, nebo svařený kontakt na vnitřním zkratovacím stykači vyvolá SSCr.
Zkontrolujte odpor na každé fázi, L1-T1, L2-T2, L3-T3, (červený vodič na svorkách L, černý vodič na svorkách T) pro indikaci jedné z možností.
Poté obraťte polaritu (zaměňte vodiče motoru tak, aby byl černý vodič na svorkách L a červený na svorkách T) a zkontrolujte fáze znovu.
Pro všech 6 měření je minimální akceptovatelná hodnota 50K Ohm.
Naměření hodnoty okolo 0 ohmů by ukazovalo na svařovaný kontakt. Při naměření hodnoty větší než 0, ale menší než 50k Ohm by poukazovalo na problém SCR.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: