Proč mám problémy s připojením SoMove k měniči Altivar Drive nebo Softstartéru Altistart?

Article available in these languages: angličtina, Španělština, Nizozemština

Problém:
Proč mám problémy s připojením SoMove k měniči Altivar Drive nebo softstartéru Altistart?

Produktová řada:
Frekvenční měniče Altivar a softstartéry Altistart

Řešení:
Základní kontroly

  • Podívejte se na SoMove verze a DTM
    • Zkontrolujte, zda je stažena a nainstalována nejnovější verze společně se soubory DTM.
    • Software si můžete stáhnout zde
  • Zkontrolujte, zda je měnič, nebo softstartér kompatibilní:
    • Seznam kompatibilních
      • Frekvenční měnič Altivar (ATV61, ATV71)
        Frekvenční měnič Altivar Machine (ATV12, ATV312, ATV32, ATV320, ATV340)
        Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV68 0, ATV980)
        Frekvenční měnič Altivar Building (ATV212)
        Altistart Soft-Starters (ATS22, ATS48)
    • Kontrola kompatibility firmwaru

Použití sériového kabelu Modbus (TCSMCNAM3M002P) pro připojení k SoMove:
  • Na jednotce:
    • Zkontrolujte zapojení
      • Použijte jedině kabel Schneider Electric (TCSMCNAM3M002P)
      • Zkontrolujte, zda jste připojeni ke správným portům. Porty, které se mají používat, jsou:
        • Modbus HMI
        • Modbus/CanOpen
          • Nepoužívejte Ethernet ani jiné porty!
    • Zkontrolujte nastavení sítě Modbus a zkontrolujte následující:
      • Modbus Bauud Rate - 19,2 kbps
      • Modbus Format - 8E1 (8N1 pro ATS48)
      • Modbus Time Out - 10.0 s
  • V počítači:
    • Prohlédněte si sériové nastavení Modbus v SoMove
      • Přejděte na Edit Connection/Scan (zkontrolovat připojení/skenovat) a klepněte na Modbus Serial
      • Přejděte na (Advanced settings) ) pokročilá nastavení a zkontrolujte následující údaje v záložce Konfigurace.
        • Typ připojení - sériové
        • Port COM: COM(XX)
          • Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován správný port COM pro ovladač TSX C USB 485.
        • Baudrate - 19200kbps
        • Parita - sudá (even)
        • Stop bity - 1 bit
        • Režim - RTU (8 bitů)
        • Aby se shodovala nastavení v jednotce, je možné, že v SoMove bude nutné změnit bity baudu, parity a stop.
    • Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány ovladače Modbus
      • Na PC přejděte na Start poté přejděte na složku Všechny programy a poté do složky Schneider Electric
      • Klepněte na položku Ovladače komunikace a poté na položku Správce ovladačů.
      • V části Vlastnosti správy ovladačů společnosti SCHNEIDER - karta Správce ovladačů
        • Zkontrolujte a ujistěte se, zda je nainstalován ovladač MODBUS
        • Pokud nebyly nalezeny žádné ovladače přeinstalujte aplikaci SoMove.
    • Zkontrolujte nastavení Modbus na PC
      • Na hlavním panelu klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač Schneider Modbus Serial a přejděte na Configure
      • Na kartě Konfigurace zkontrolujte následující:
        • Port COM: COM(XX)
        • Přenosová rychlost - 19200
        • Stop bity - 1 bit
        • Parita - sudá (even)
        • Režim (datové bity) - 8 bitů

Použití Ethernetu pro připojení k SoMove:
  • Na jednotce
    • Zkontrolujte zapojení
      • Použijte běžný kabel Ethernet ne Modbus
      • Zkontrolujte, zda je připojen ke správnému portu Ethernet.
        • Pokud používáte Modbus TCP, Ethernet IP nebo Profinet, použijte pokud možno vyhrazený port Ethernet
    • Zkontrolujte nastavení Ethernetu na jednotce
      • IP adresa
      • Maska podsítě
      • Brána
      • Adresa sítě ModBus (při použití sítě Ethernet/IP nebo Profinet)
    • restartujte při provádění jakýchkoli změn Ethernetu
  • Na PC
    • Zkontrolujte nastavení Ethernetu v SoMove
      • Přejděte na Upravit připojení/Skenovat a klepněte na Vzdálenou bránu (pro Ethernet IP/Profinet)
      • Přejděte na Pokročilá nastavení (obrázek na pravé straně) a zkontrolujte následující údaje v záložce Konfigurace.
        • Typ připojení - vzdálená brána (pro připojení Ethernet IP, Modbus TCP, Profinet...)
        • Vzdálená brána - Při použití protokolu Modbus TCP (Modbus over Ethernet) zadáte úplnou IP adresu, poté klepněte na tlačítko Použít a OK, poté na tlačítko Skenovat síťovou jednotku.
        • Zadejte úplnou IP adresu jednotky do pole 4 ok označených "Vzdálená brána"
          • Dále, na kartě Prohledat
            • Zvolte "Monopoint"
            • Klikněte na Použít
            • Klikněte na OK
            • Prohledejte síť.  V seznamu prohledávání by se měla zobrazit položka Jednotka.
            • V tomto okamžiku můžete vybrat jednotku a stisknutím tlačítka pro připojení získat přístup k jednotce.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: