Jaký je rozdíl mezi řídicím a ovládacím napětím na úzkém zásuvném relé RSL?

Article available in these languages: němčina

Řídicí napětí je připojeno na svorky A1 a A2 zásuvky a slouží ke spínání relé.
Řídicí napětí může být stejnosměrné nebo střídavé.
V základně se z něj generuje stejnosměrné napětí, které se přivádí do cívky relé.

Ovládací napětí je napětí, kterým relé mění svůj spínací stav.
Cívka relé může pracovat pouze se stejnosměrným napětím.
Při napětí 12, 24, 48 a 60 V je úroveň řídicího a ovládacího napětí stejná.
Od 60 V výše dochází k úpravě napětí v zásuvce.
K dispozici jsou tedy zásuvky pro 115 a 230 V, do kterých se zapojují relé s 60 V.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: