{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Network Management Card CLI Security Wizard v1.0.0
Problem: Some users may experience errors using version v1.0.1 of the CLI Security Wizard

Environment: CLI Secwiz v1.0.1

Resolution: Attached to this article is the first release version of the CLI Security Wizard, v1.0.0. Users getting error messages when importing a signed certificate, can try to use the v1.0.0 version and see if the errors persist.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
SecWizCLI 1.0.zip [592.6 KB]