{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Prohledejte časté dotazy
Na jakém principu funguje resolver?
Resolver je rotační transformátor, pomocí kterého lze určit úhel natočení. Neobsahuje elektronické součástky, což zvyšuje jeho odolnost proti vibracím a vyšším teplotám.
Skládá se ze statoru a rotoru. Na rotoru je primární vinutí s nosnou frekvencí E (cca 5 V, 8 kHz). Na statoru jsou dvě sekundární vinutí s nosnými frekvencemi A a B vzájemně natočená o 90°.
Vinutí statoru jsou indukována napětím na vinutí rotoru a tím vznikají signály s nosnou frekvencí A a B upravené o úhel natočení rotoru, zpracováním těchto signálů se tento úhel určí.

Obrázek8