Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric
Vítejte na našich internetových stránkách.
Podpora
Prohledejte časté dotazy
FAQ000258390
Prohledejte časté dotazy
What is the maximum number of TCP/IP connections for the BMEP586040S
The maximum number of simultaneous TCP/IP connections on the BMEP586040S is the same as on the BMEP586040. The following table shows the maximum number of connections for the M580 CPU's.
Publikováno pro:Schneider Electric Česká republika