undefined undefined
{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Are the SFN spare doors width 700mm, compatible with NSYSFP* cabinets?
Are the SFN spare doors width 700mm below, compatible with NSYSFP* cabinets? Yes, they are.
Plain door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mmNSYSFND207ED
Plain door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mmNSYSFND207G
Glazed door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mmNSYSFND207TED
Glazed door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mmNSYSFND207TG

Schneider Electric Česká republika

Are the SFN spare doors width 700mm, compatible with NSYSFP* cabinets?
Are the SFN spare doors width 700mm below, compatible with NSYSFP* cabinets? Yes, they are.
Plain door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mmNSYSFND207ED
Plain door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mmNSYSFND207G
Glazed door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mmNSYSFND207TED
Glazed door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mmNSYSFND207TG