{}

Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Wiring of RS485 Communications Networks

Issue This document attempts to explain correct methods of wiring RS485 communication networks in industrial environments based on various application notes and technical articles. Environment RS485 Serial Modbus Communications Resolution 1. RS-485 (EIA/TIA-485) Differential Data Transmission...

How do I update my Smart-UPS firmware using the web interface of my Network Management Card?

Issue: Because the Firmware Upgrade Wizard is the most universal and preferred method of updating, we recommend using the APC Firmware Upgrade Wizard whenever possible. The APC Firmware Upgrade Wizard guides you through the update process and provides a consistent update experience. The Firmware...

Jaká je maximální vzdálenost kabelu Ethernet Cat5e / Cat6?

Problém Cat5e / Cat6 Ethernet kabel maximální délka Produktová řada Connexium Rozsah sítě Ethernet Dotaz Jaká je maximální povolená délka pro kabel Cat 5e / Cat 6? Řešení Pro měděné kabely Ethernet, pokud se používají pro připojení 10/100/1000 BASE-T, je maximální povolená délka kabelu Cat...

Montáž rozvodnic s certifikací "úplný kryt"

Pokud se rozhodneme použít rozvodnici s certifikací "úplný kryt", nevyrábíme rozvaděč jako výrobek dle ČSN EN 61439-1/-3, ale provádíme montáž certifikovaného úplného krytu s danými prvky (jističe, chrániče atd.). Úplný kryt dle ČSN EN 60670-24 je určen pouze pro bytové a podobné aplikace, pro...

Proč moje Back-UPS ES vydává konstantní tón a LED dioda u tlačítka Power On bliká?

Produktová řada: BACK-UPS ES Prostředí: BE350G, BE450G, BE550G, BE650G1 a BE750G Příčina: V případě prvotní instalace, zkontrolujte, jestli je i nterní baterie správně zapojena. Viz návod v uživatelském manuálu. Back-UPS ES provádí interní test každých 14 dní, vnitřní self-test kontroluje...

Co znamená bezpečné vypnutí točivého momentu STO (Safe Torque off)?

Bezpečné vypnutí točivého momentu, zkráceně STO, je bezpečnostní funkce novějších frekvenčních měničů (FM), která vypíná napájení na výstupu FM, aby zabránila motoru vytvářet točivý moment. To se provádí prostřednictvím hardwaru FM, aby byla zajištěna odolnost proti poruchám. STO se považuje za...

Jaký je minimální a maximální utahovací moment šroubů pro svorkovnici N/PE z řady Easy9 ?

Jmenovité utahovací momenty jsou: Malý otvor (14 mm ^ 2) Průměr závitu: 3,90 mm Točivý moment: 1,2 Nm Větší otvor (18 mm ^ 2) Průměr závitu: 4,85 mm Točivý moment: 2 nm Tolerance doporučená dodavatelem je 90-110 % jmenovitého krouticího momentu.

Jaké jsou doporučené proudové chrániče pro frekvenční měniče?

Pro frekvenční měniče, fotovoltaické aplikace apod. je doporučeno použití proudových chráničů typu B-SI. Viz. přiložený katalog.

Zobrazit více
Oblíbená videa k častým dotazůmOblíbená videa
Zobrazit více
Časté dotazy ohledně obecných znalostíObecné znalosti
Jaký je rozdíl mezi PNP a NPN výstupy u snímačů?

Většina průmyslových koncových snímačů (indukční, kapacitní, ultrazvukové a fotoelektrické) jsou polovodičové. Výraz polovodičový označuje typ komponent použitých v rámci snímače. Polovodičové elektronické komponenty, jako jsou tranzistory, se používají k přepínání výstupu snímače při detekci...

Na jakém principu funguje resolver?

Resolver je rotační transformátor, pomocí kterého lze určit úhel natočení. Neobsahuje elektronické součástky, což zvyšuje jeho odolnost proti vibracím a vyšším teplotám. Skládá se ze statoru a rotoru. Na rotoru je primární vinutí s nosnou frekvencí E (cca 5 V, 8 kHz). Na statoru jsou dvě sekundární...

Co je Modbus a jak funguje?

Co je Modbus? Modbus je sériový komunikační protokol vyvinutý společností Modicon publikovaný společností Modicon® v roce 1979 pro použití s ​​jejími programovatelnými logickými automaty (PLC). Jednoduše řečeno, je to metoda používaná pro přenos informací po sériových linkách mezi elektronickými...