Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Maximalizace provozuschopnosti vybavení je snazší než kdy dříve

Zaregistrujte své instalované vybavení prostřednictvím aplikace mySchneider a získejte možnost předvídat zastaralost a nedostatek náhradních dílů a získávejte informace o narušení bezpečnosti nebo stažení z trhu z důvodu kvality. Proměňte užitečné informace o vybavení ve zlepšení výkonu.

Jednotky pro automatické přepínání zdrojů (APZ) - záskok zdrojůOsvědčená a léty prověřená koncepce

Navržené řešení představuje dodávku rozváděčového montážního roštu s jednotkou APZ, která se instaluje do stávajícího rozváděčového pole. V případě potřeby lze jednotku dodat instalovanou do samostatného nástěnného rozváděče.

Jednotky APZ jsou řešením pro různé varianty napájení

• Možnost definice vlastních programů.
• Snadná možnost budoucích SW nebo HW úprav v souladu s provozními požadavky.
• Jednoduchá náhrada komponentů po uplynutí jejich životnosti.
• Jednotku APZ lze dodat na několika typech montážních roštů tak, aby byla usnadněna montáž do různých velikostí rozváděčových polí.
• Jednotku APZ lze dodat v samostatném nástěnném rozváděči.
• Sestavu ovládaných přístrojů lze kombinovat s různými typy jističů (Compact, Masterpact) a jejich provedením (pevné/výsuvné).

Součástí webináře jsou témata: Retrofity NN a VN, SMD monitoring rozváděčů VN a transformátorů.

Přednášející: Milan Klimenda

• Řídicí část APZ monitoruje stav napětí na jednotlivých přívodech a podle předem definované logiky přepíná přívody mezi sebou.
• Systém lze používat v ručním i automatickém režimu.
• Indikace stavů je standardně zajištěna signálkami, ale systém lze variantně dodat i se zobrazovacím a ovládacím panelem Magelis.
• Systém zaručuje elektrické blokování proti současného připojení zdrojů (s výjimkou soustav s požadavkem na paralelní chod transformátorů).
• Systém lze naprogramovat pro automatické odhazování nebo připojování zátěže.
• Systém může být autonomní, s vlastní UPS nebo být napojen na podnikovou zálohovanou síť.

Složení dodávky soustavy APZ

• Jističe nebo odpínače NN Schneider Electric – Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX
Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX mají pro správnou funkci soustavy APZ předdefinovaný typ a počet pomocných kontaktů (OF, SDE) a ovládacích napěťových spouští (MX, XF). Zároveň musí obsahovat příslušenství pro dálkového ovládání. Ostatní parametry jističů jsou volitelné (typ řídicí jednotky spouští, pevné nebo výsuvné provedení, jmenovitý proud…).

• Montážní panel s řídicí částí APZ
Soustava je poskládána, naprogramována a otestována tak, aby byla zaručena správnost fungování soustavy okamžitě po jejím zapojení dle dodaného návodu.

• Motorové jističe P25M
Slouží k jištění přívodů napětí před jističi NN (mezi transformátorem a jističem NN) do řídicí části APZ. Jističe P25M mají vysokou zkratovou odolnost (100 kA) a charakteristiku pro jištění přechodových dějů na cívkách a motoru střádače jističe NN. Jističe P25M se dodávají samostatně neboť jsou určeny k zamontování co nejblíže k bodu připojení u jističe NN.

• Návod k obsluze, schéma zapojení ovládacích obvodů jednotky APZ k instalovaným jističům

Vybrané reference

• HZS České Budějovice
• Nemocnice Kladno
• Synthos Kralupy nad Vltavou
• ČEPS
• Vítkovická nemocnice
• Státní opera Praha
• Lidl Olomouc
• ÚJV Řez
• a další ...

K vypracování nabídky potřebujeme:

• V jednoduchých případech:
Jednopólové schéma instalace, definici požadovaných typů jističů, informaci o zálohovaném napájení, logiku spínání.
• V složitějších případech je Vám k dispozici bezplatná identifikaci zařízení pracovníkem Schneider Electric v místě instalace.

Požadavky a podklady zasílejte na email: cz-servis@se.com
Jakékoliv konzultace směrujte na telefonní číslo: +420 603 884 332, Milan Klimenda – Schneider Electric CZ

Obraťte se na podporu

Navštivte naše Zákaznické centrum, kde se dozvíte více informací o nejvhodnějších službách pro vaši firmu.

Potřebujete pomoc?

  • Nástroj pro výběr produktů

    Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.

  • Získejte nabídku

    Poptejte nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!

  • Kde nakoupit?

    Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

  • Centrum nápovědy

    Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.

  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie