Wallbox Ladestationen - Jetzt als praktisches Produkt-Bundle
Dieses Dokument ist aktuell, kann jedoch auf veraltete Produkte verweisen.
Starten Sie mit unseren EVlink Wallbox-Bundles in die Elektromobilität. Die Wandladestation G3+ und die smarte Wandladestation G4 sind optimal für den privaten und halböffentlichen Bereich und stellen einen Ladepunkt mit bis zu 22kW zur Verfügung. Die Wallbox-Bundles bieten Ihnen die komplette Lösung – Passend für Ihre Anforderungen, mit allen notwendigen Bausteinen und mit bis zu 25 % Ersparnis. Schutzkomponenten, wie der FI-Schalter werden im Bundle mitgeliefert.