FAQs durchsuchen
Ist der Einsatz von ZB4 Kontakten anstatt der ZB2 Kontakte (ausgelegt nach AC3) für Motoren mit 240VAC und 0,77A geeignet?
Generell gilt, dass der Motor bei Direktstart einen um 6-10 fach höheren Motorstrom zieht.
Die ZB4 Kontakte erfüllen die Anforderung, jedoch ist die Lebensdauer sehr stark verkürzt . Daher ist ein Relais zwingend einzusetzen.
Die Charakteristik der Harmony Reihe (30% schmaler als die Reihe XB2B, XA2B und Domino) ist nach IEC 947-5-1 geblieben:
AC15 : A600 AC
DC13 : Q600 DC
Die mechanische Lebensdauer hat sich bei den Kontakten auf 5 Mio. Schaltspiele erhöht.
Die ZB4 Kontakte erfüllen die Anforderung, jedoch ist die Lebensdauer sehr stark verkürzt . Daher ist ein Relais zwingend einzusetzen.
Die Charakteristik der Harmony Reihe (30% schmaler als die Reihe XB2B, XA2B und Domino) ist nach IEC 947-5-1 geblieben:
AC15 : A600 AC
DC13 : Q600 DC
Die mechanische Lebensdauer hat sich bei den Kontakten auf 5 Mio. Schaltspiele erhöht.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: