{}

Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Wie können wir Ihnen behilflich sein?
Pro-face: Welches Kabel wird benötigt, wenn ein Pro-face HMI an eine MPI SPS Schnittstelle angeschlossen werden soll?

Die MPI Schnittstelle ist eine mittlerweile veraltete Technologie. Die aktuelle HMI Serie ist für den Anschluss an MPI nur begrenzt vorgesehen. Die normale COM Schnittstelle des HMIs könnte durch den Anschluss Schaden nehmen.

Will man ein HMI an MPI anschließen, ist ein spezielles Kabel einzusetzen.
Dieses hat die Bezeichnung ST03-A2B-MPI21-PFE.
Es konnte bestellt werden unter Angabe der Artikelnummer PFZEEST03A2BMPI21. Allerdings wurde dieses Kabel mittlerweile aus dem Programm genommen. Man kann es selber nachbauen. Die Belegung der Stecker finden Sie in der dazu gehörigen FAQ.
Das Kabel ist 3,5 m lang und hat an beiden Enden entsprechende serielle Sub-D-9 Anschlüsse.

Will man jedoch das originale MPI Kabel weiterverwenden, kann man die HMI Familie GP4x3x bestellen.
Die 3 sagt aus, dass die COM Schnittstelle isoliert ist und das normale MPI Kabel verwendet werden kann.
Bei anderen HMIs mit der grundsätzlichen Anschlussmöglichkeit einer MPI Schnittstelle ist das oben genannte Kabel zu bestellen.

Kabel - Bezeichnung ST03-A2B-MPI21-PFE->Bestellnummer PFZEEST03A2BMPI21

 

Schneider Electric Deutschland

FAQ-Nutzungshinweis

Bitte lesen Sie sich die Bedingungen für die FAQ genau durch. Sie müssen den Bedingungen zustimmen, bevor Sie mit der Suche beginnen können.

Die in den FAQs aufgeführten Antworten dienen als Hilfestellung und Orientierung. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität. Sie ersetzen nicht die AGBs, die Technischen Dokumentationen, die Gebrauchsanweisungen, die Sicherheitshinweise und die anerkannten Regeln der Technik.